主题中讨论的其他部件: TUSB1044
您好,
我们对TUSB1002和TUSB1044有一些问题,请您提供您的建议吗?
问题1. 用于TUSB1002的交流耦合电容器
TUSB1002数据表经过修订以支持如下所示的"USB 3.1 ECN Rx AC耦合电容器选件",但是RX1交流耦合电容器(100nF)的值与RX2交流耦合电容器(330nF)的值不同。
330nF是否可以应用于RX1交流耦合电容器?
此外,您能否告诉我们为什么100nF可用于RX1交流耦合电容器?
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/639091</s>63.9091万
问题2. TUSB1044交流耦合电容器
TUSB1044是否支持"USB 3.1 ECN Rx AC耦合电容器选件"?
此外,请告诉我们这些电容器的推荐值。
-交流耦合电容器
TX:75nF ~ 265nF
接收机:297nF ~ 363nF
https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/p/623347/2297357</s>62.3347万 229.7357万
此致,
加藤