This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5982万:I2C下降时间超出规格

Guru**** 2535750 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656221/tps65982-i2c-fall-time-over-spec

部件号:TPS6.5982万

尊敬的团队:

TPS6.5982万 SCL/SDA下降时间超出规格。  

是否有任何疑虑?

谢谢你。

TF
SCL 1.046纳秒 失败
SDA 2.614 ns 失败

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    我在这里没有看到任何问题,因为您测量的时间仍远低于SCL和SDA的最大上升和下降时间。 您能告诉我I2C总线上的上拉值吗? 此外,您发现上升和下降时间在哪种规格中?

    谢谢!
    Eric
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Eric,

    在表5中,上升和下降时间低于SPEC的最小值。 它们至少应为20ns。
    我正在与客户确认价值,并将向您回复。

    此致,

    Jim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Eric,

    电阻值为2.2k欧姆。

    此致,
    Jim