This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75LVDS83:哪个芯片可以支持1080p显示?

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: SN75LVDS83, SN65LVDS93

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655647/sn75lvds83-which-chip-can-support-1080p-display

部件号:SN75LVDS83
主题中讨论的其它部件: SN65LVDS93

您好,TI:

我正在寻找显示器(接口:LVDS)驱动器芯片,如 SN75LVDS83

SN75LVDS83不支持1920x560@60fps。哪种TI芯片可以支持此分辨率?

下面是我的系统示例:

mUC ==(bt601[YUV422]或并行24位RGB,1920x560@60fps)==>>显示驱动程序(芯片如SN75LVDS83)==>>显示(LVDS端口)

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Bruce:

    已指派一名支持工程师,您将很快得到响应。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce Li您好!
    请看SN65LVDS93。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢