This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/SN65LVDS93A:SN65LVDS93A是否支持1920x560@60fps?

Guru**** 2595010 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, SN65LVDS93A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656216/tina-spice-sn65lvds93a-could-sn65lvds93a-support-1920x560-60fps

部件号:SN65LVDS93A
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,TI:

我正在寻找-40c到+85c的芯片,它可以支持1920x560@60fps,

 SN65LVDS93A是否 支持 1920x560@60fps?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Bruce Li您好!
    是的,SN65LVDS93A支持60Hz的1920x560。
    此致
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢