This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD251:CAN芯片可能会短路

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656438/sn65hvd251-can-chip-can-be-put-into-a-shorting-condition

部件号:SN65HVD251

我们发现这种芯片可能会出现短路情况,从而使CAN总线中断。 此芯片之前是否观察到"闭锁状态"或"内部短路"状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sean,

    我不知道这些设备存在内部短路情况或锁定情况。 您是否在您的系统中看到这种情况? 如果是这样,发生这种情况的具体条件是什么?

    在总线上发生对地短路或对蓄电池短路,且总线引脚由于相同原因额定电压高达+/-36V的情况下,此器件具有热关闭保护。 因此,如果/当发生短暂的情况时,不应该发生任何破坏。

    如果您可以提供更多信息,请告诉我。

    此致,