This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8041:设备描述符请求失败

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656070/tusb8041-the-device-descriptor-request-failure

部件号:TUSB8041

我设计了基于没有EEPROM的TUSB8041 EVM的USB集线器,但当插入数据流时,PC无法识别USB集线器,因为设备描述符请求失败。谁能帮助我,谢谢。

   ,:当我测试引脚电压时,它似乎是错误的。例如,PWRON2_BATEN2 (上拉电压为3.3V)约为1.4V,FULLPWRMGMTZ_SS_UP (下拉电压)约为1.4BV, AUTOENZ也是,等等 谁能告诉我怎么了? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    西阳

    请看一下您的示意图吗? 如何为TUSB8041提供3.3V和1.1V?

    谢谢
    David