This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IR:关于具有内置容差的RJ45连接器

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656199/dp83867ir-regarding-rj45-connector-with-built-in-tolerance

部件号:DP8.3867万IR
主题中讨论的其他部件:DP8.3867万E

我有疑问。

RJ45连接器的脉冲电子设备[JK 65.4219万 NL]是否可以与内置变压器一起使用?

===================================


连接器的规格如下所述。

·回转比
        1:1±2 %

·插入损耗
        -最大1.2 dB (100 kHz)
        - 0.2 - 0.002 * f ^ 1.4 dB最大(1 - 125 MHz)

·回波损耗(Z输出= 100 Ω±15 %)
        -16 dB最小值(0.1 - 40 MHz)
        -10 + 20 * log (f / 80 MHz) dB (最小)(40 - 100 MHz)

·电感(OCL)*介质侧,0°C - 70°C)
        最小350 uh (在100 kHz,100 mV RMS和8 mA直流偏压下测量)

·串扰,相邻信道
        最小-50 dB (1 MHz)
        -55 + 22 * log (f / 10) dB最小值(10 - 100 MHz)

·共模抑制比
        最小-50 dB (2 MHz)
        -15 + 20 * log (f / 200) dB最小值(30 - 200 MHz)

·直流电压,1/2绕组"
        0.65 Ω MAX

·直流电压不平衡
        ±0.065 Ω MAX (中心丝锥对称)

·输入-输出隔离
        最少2250 VDC,持续60秒

e2e.ti.com/.../JK65.4219万NL.pdfe2e.ti.com/.../JK0654219-Test-Note-Dec-2016.pdf</s>65.4219万 2016.

===========================

此致

小泽

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ozawa-san,

    建议在DP8.3867万E EVM上使用符合变压器电气规格的磁力。

    该变压器是Pulse HX5008FNL。

    在您发布的规范中,建议不要将-1.2dB插入损耗用于DP8.3867万。

    此致,