This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2543:TPS2543;空闲时在D+线路上启用VDM_src (0.5V-0.7V)

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2543

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656463/tps2543-tps2543-enable-vdm_src-0-5v-0-7v-on-the-d-line-when-idle

部件号:TPS2543

您好,

如标题所示,TPS2543是否可以在闲置时在D+线路上启用VDM_src (0.5V-0.7V)?

谢谢!

尼克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Nicholas,

    不能。 VDM_src仅在D线上,并且仅由CDP模式中的TPS2543应用来执行主要检测。

    此致,

    多诺万