This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/TUSB522P:使用TUSB522P和CAN't检测3.0 设备

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TUSB522P

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653431/tina-spice-tusb522p-use-tusb522p-and-can-t-detect-usb3-0-device

部件号:TUSB522P
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

您好,先生

我对 使用TUSB522P有疑问,但无法检测到3.0 的以下设备。

您是否可以帮助确认TUSB522的转接驱动器均衡器设置和轨迹是否正确,是否与以下和附件不符?

 e2e.ti.com/.../TP1180L_5F00_TUSB522.pdf

PCH至TUSB522 迹线最大值为5290 MIL。          
TUSB522至连接器跟踪最大 值为1100 MIL。 
电缆是550 mm by MB连接器到前面板连接器。 

  2英寸内的FiO板轨迹。

感谢您的大力支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    我们已为此职位指派了一名支持工程师。 您很快就会收到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    从PCH到转接驱动器,您可能不需要EQ,但对于设备端,它取决于电缆损耗,是USB电缆还是扁平电缆? 您是否有其损失状况?

    此致,
    迭戈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego先生

    电缆规格 为85欧姆+/- 10 % ,请参阅附件。

    感谢您的大力支持。

    e2e.ti.com/.../HWHHW_2D00_A583-AX3.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Diego先生

    附件是USB 3.0 部分的电缆dB损耗信息。

    感谢您的支持 ORT。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hugo:

    根据数据,我建议使用以下配置:

    均衡器:从PCH到TUSB522p =低(3 dB);从连接器到TUSB522p =高(9dB),可能浮动工作(6 dB)
    操作系统:从TUSB522p到PCH =低(0.9 Vpp);从TUSB522p到连接器=高(1.1 Vpp)
    DE:我尝试使用低优先级(0dB)的两个路径,可能是从3.5 TUSB522p到连接器的浮动(-TUSBdB)。

    此致,
    迭戈。