您好,如何在TUSB926x Flash刻录机中更改“灰显”描述符的值? 我需要更改bDeviceClass和bDeviceSubClass的值。 USB IF为供应商特定的设备类保留0xFF,这是我的应用程序所需的。
谢谢!
Victor。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好,我不明白为什么我需要自己编写固件(我相信TI不会为此提供任何支持,例如USB或SATA库或至少是芯片内硬件的编程模型)。 我所要求的只是能够更改USB描述符。 根据文档,USB描述符是在芯片开头的SPI闪存中编程的,完全独立于固件本身。 如果闪存刻录机不能执行此操作,至少TI可以提供SPI闪存中描述符区域的详细映射-与每个描述符对应的字节数以及校验和的计算方式。 好吧... 我不想 等待答案, 而是自己找出答案。 老实说,对这种芯片的支持 令人失望。 有多少次人们报告说,让闪存燃烧器软件运行起来非常困难。 在找到正确加载闪存驱动程序的PC之前,我尝试了至少6台不同的PC (从XP到Win7)。
此致,
Victor。