This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2.4392万:过压事件期间的行为

Guru**** 2477065 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653949/bq24392-behavior-during-over-voltage-event

部件号:BQ2.4392万

您好,

当存在将28V电压应用到BQ2.4392万上的VBUS引脚的故障情况时,芯片如何工作?

在OVP条件下,我们是否可以假设CHG_DET引脚将保持在0V?  如果不是,我们会看到电压的高。  根据数据表,CHG_DET VOH = VBUS。  这意味着它会将28V传递到IO引脚。

谢谢!

Chuchen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chuchen

    我正在执行内部查询以确定此信息是否可用。 我们会在收到一些信息后尽快回复您。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jorge,有任何更新吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Chuchen,

    当Vbus > 7 V时,CHG_DET最大值将被夹紧至7V。VBUS引脚处允许的电压为28 V,这不是OVP事件。

    此致,
    JMMN