This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPD12S016:有关LS_OE,CT_HPD和SCL_A/SDA_A上拉电源的问题

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655835/tpd12s016-question-about-ls_oe-ct_hpd-and-scl_a-sda_a-pulled-up-supply

部件号:TPD12S016

大家好,

我的客户有以下问题。
请告诉我答案。

①Is CT_HPD和LS_OE之间有信号输入序列?
 如果有信号输入序列,请告诉我顺序和时间值。

②Do CT_HPD和LS_OE是否具有上升/下降时间规格?
 如果有,请告诉我这些价值观。

③I想要知道从LS_OE和CT_HPD变得高到I2C的等待时间
 允许通信。

④SCL数据表功能方框图中的VccA和SDA_A被拉至VccA。
 但我认为SCL_A和SDA_A被拉至3.3V (内部)。 因为SCL_A和SDA_A具有
 从VCCA电源打开到电源被拔出的一定延迟。
 这是否正确?

此致,
Fumio Nakano

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Fumio

    以下是我对你的问题的回答:

    1. CT_HPD和LS_OE之间没有关系,因此不需要排序。

    2. CT_HPD将负载开关的门作为液位换档器的一部分进行控制,因此没有上升下降时间要求,LS_OE也是液位换档器的启用。 只要信号在数据通过任何数据推断面传输之前已经稳定,就不需要计时或转换。

    3.由LS_OE控制的信号的最长标称延迟为28US。 在我看来,等待100US让负载开关和电平转换器有时间在数据传输之前稳定下来似乎是合理的。

    4.上拉连接到这些引脚的VCCA导轨,因此与内部3.3V电源导轨没有关系。

    如果我可以回答任何其他问题,请告诉我。

    此致,
    卡盘
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Chuck-San,

    感谢您的及时回复。
    您的回答非常有帮助。
    非常感谢!!

    此致,
    Fumio Nakano
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Fumi San,

    我很高兴能够提供帮助。  如果您需要更多帮助,请回复。 如果您的问题得到回答,请单击  验证答案  

     

    此致,

    卡盘