This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD255:CANH/L波纹

Guru**** 2868720 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/656370/sn65hvd255-ripple-of-canh-l

部件号:SN65HVD255

大家好,

如果输入CANH/L针脚处的波纹将导致 接收器中出现错误?  

绿色- CAN_H,蓝色- CAN_L,橙色- CAN_H-CAN-L    

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Lilian,

    纹波在任何通信接口中都不理想,但是在本例中,它看起来是正常的。 这可能导致的问题是延迟达到接收器阈值900mV。 当从隐性转换到显性时,此设备(与所有CAN设备一样)的VID (VcanH - VcanL)为900mV,这意味着接收器要正确解释该位,CANH和CANL之间的差动电压需要满足900mV的阈值。

    由于您的屏幕截图中的CANH-CANL波形上有一个高达3V的即时峰值,这表明接收器及时正确地解释该位,不会导致接收器出现任何延迟,因此通信将正常工作。 要查找的另一个参数是初始峰值后的骤降;当从显性转变为隐性时,阈值为500mV。 如果初始峰值下降到500mV以下后连续下降,这将导致接收器响应不正确,并在接收器上显示隐性位。 在本应用中,情况并非如此,因为在恢复到主导状态之前,骤降会达到~1V。

    这种纹波不会产生任何问题。

    此致,