This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9509:关于A侧端口

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: TCA9509

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655448/tca9509-about-a-side-ports

部件号:TCA9509

大家好,

 

我们知道,不应将这些上拉电阻器放置在A侧端口上,因为TCA9509具有集成的1 mA电流源。

因此,我们的客户在以下情况下使用TCA9509。

但是,SDAA和SCLA引脚保持低电平,然后DDC信号无法通信。

(这种现象发生在特定设备上,并且他们已经确认A-B-A交换交叉检查。)

 

因此,他们希望了解您的货件测试的内容。

您是否确认已在使用VCCA时将ADAM和SCLA引脚上拉至VCCA?

 


 

此致,

Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hey Hideo-san,

    只是为了让我完全了解问题所在,您是说客户在VccA和VccB存在(打开)时看到侧闩锁不足,还是只是在VccA打开且VccB关闭时看到侧闩锁?

    此外,当您看到此问题时,使能引脚的状态是什么?

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Bobbi-San,

     

    感谢您的及时回复。

    当VccA和VccB存在(打开)时,会出现这种现象。

    而且,使能引脚为"高级"。

     

    此致,

    Kanemaru

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hey Hideo-san,

    根据您所述的条件,您肯定会看到A侧上拉至VccA,而不是您看到的GND。

    -如果发生这种情况,是在您打开设备时立即发生还是在通信期间发生?
    您发现有多少主板存在此问题?
    -如果您卸下此设备并更换为新设备,它是否仍会出现此问题?

    如果您看到I2C总线被锁定在低电平位置,则会想到前两种可能性:

    1)将设备放在主板上时可能已损坏(可能与ESD相关)。
    2)第二个是主板可能在某个位置对GND短路。 如果出现这种情况,我还希望B侧也会拉低,因为EN已打开,A正在向B侧传播低电平。
    B侧是否也看到低电平?
    -您能否对A侧针脚上的GND进行导通性测试并确保没有短路?



    您能告诉我IC顶部是什么吗? 根据您拥有的软件包,应该有一个设备标记,标明7K,7KO或7KQ。

    谢谢!
    -Bobby
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Boby San,

    感谢您的回复。

    收到新信息后,我会再次与您联系。

    此致,

    Kanemaru