This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2552D:可选电流限制100mA/500mA

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2552D, TPS2553D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654859/tps2552d-selectable-current-limit-100ma-500ma

部件号:TPS2552D
主题: TPS2553D中讨论的其他部件

尊敬的团队:

首先:新年快乐!

我正在为100mA/500mA的USB端口电流限制器寻找一个简单的解决方案! 我正在寻找的解决方案应首先将电流限制为100mA,在成功的D+D-握手/协商后,它应支持500mA。

我们是否有一个部件集成了此功能(如两个不同电流限制的选择引脚)?

我不确定 TPS2552D等部件是否可以作为可调电流限制的选件?

客户想要提供2个USB端口,因此双通道部件也是一个选项!

期待您的反馈。

此致
马丁

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Martin,
    我们不是具有两个不同电流限制的选择引脚的零件。 您可以使用外部FET控制Rlimit值来更改电流限制阈值,只需参阅tps2553d数据表第18页"两级电流限制"电路应用即可。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Michael,感谢您的回答。 好的,我将与客户讨论这个问题,但我认为这就是他们在当前产品中实施它的方式。 此致,Martin