This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万CR:我认为文档稍有错误

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655962/dp83867cr-i-believe-documentation-is-slightly-incorrect

部件号:DP8.3867万CR

你好。

我尝试使用此零件设计一些简单的项目。 我获得了最新的数据表(修订版e)。 该设备采用 RGZ封装,我尝试使用RGMI模式。

问题是信号 TX_EN / TX_CTRL 及其 类型。 它表示为O -输出。 我认为这应该是一种投入。

以下是对这一结论的支持:

1. RX_DV / RX_CTRL 具有O类型。 RGMI配置中的这些RX和TX信号不能同时输出。

2.在第26页的文档中,我们有功能图。 正如您所看到的,方案清楚地显示 TX_EN/TX_CTRL有指向设备内部的箭头(应该是输入)

3. MCU的MAC层数据表显示 TSECn_RX_DV为输入。 SO RX_DV / RX_CTRL -输出, TCHECn_RX_DV -输入:正确。  同时,TSECn_TX_EN是输出类型,因此 TX_EN / TX_CTRL 应该是输入的。 未输出。

请澄清。  

祝你度过美好的一天!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alexey,

    感谢您的反馈。 正确,TX_EN/TX_CTRL应更改为输入。 我们已经记录了此信息,并将在下一个修订版中更新文档。

    此致,
    Aniruddha