This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3849万IF:请求查看示意图

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655057/dp83849if-request-schematic-review

部件号:DP8.3849万IF

您好,


我的一位客户愿意将TI的DP8.3849万IF用于其网络应用。


他们询问TI原理图是否有任何问题。


请帮助我们。

谢谢!


TS

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    我们将查看原理图并在本周结束前回复。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    TS您好!

    请在下面找到我的评论,

    确保RBIAS为4.87kohm 1 % 电阻
    原理图中未显示磁性和RJ45连接。 请检查PHY与RJ45连接器之间的连接。 PHY的TD+/-应连接到RJ45的TD+/-。 这同样适用于RD+/-。 RJ-45上磁性元件的中心分接头(CT)应向上拉至AVDD,每个CT上的0.1uF去耦合盖应接地。 CT去耦合盖应放置在靠近磁性元件的位置。
    验证是否正确使用了Bob Smith终端。
    TD+/-和RD+/-引脚上的上拉电阻应是49.9ohm电阻,并带有0.1uF去耦的1 % 电容器。 将49.9欧姆电阻网络放置在靠近PHY的位置。
    确保时钟输入和磁性符合数据表中提到的要求。
    在示意图中看不到带式电阻器。 请通过数据表验证束带针脚是否正确配置,或者将带子的示意图部分张贴在E2E论坛上以供查看。
    PFBOUT,PFBIN1,PFBIN2,PFBIN3和PFBIN4的去耦合盖应靠近其各自的引脚。
    有关详细信息,请参阅设计和布局指南: www.ti.com/.../snla079d.pdf

    此致,
    Aniruddha