This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65DP159:SN65DP159

Guru**** 2837210 points

Other Parts Discussed in Thread: SN75DP126, SN65DP159

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655469/sn65dp159-sn65dp159

部件号:SN65DP159
主题中讨论的其他部件:SN75DP126

您好,

AM计划使用DP++ (DDI)输入和1.2 HDMI1.4b输出的SN75DP126芯片。

根据SN75DP126芯片规范,SN75DP126具有内置的HDMI 1.4b电平转换器。

我的问题是,是否需要再次使用外部SN65DP159 (6-Gbps交流耦合TMDSTm至HDMITm电平转换器计时器)电平转换器来获得良好的输出?

请告诉我 ,SN65DP159将支持 SN75DP126芯片。

提前感谢。

巴西,

普拉莫德

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Promod:

    我已经指派了一名支持工程师,您应该很快就会得到回复。

    此致,
    豪尔赫
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Pramod:

    我已通过电子邮件回答了这个问题。

    此致
    弗朗西斯科