This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB2046I:需要TUSB2046I部件功能说明

Guru**** 2870880 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB2046B, TUSB2046I

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655800/tusb2046i-tusb2046i-part-funtionality-clarification-needed

部件号:TUSB2046I
主题中讨论的其他部件:TUSB2046B

您好,

我正在为我的项目选择USB集线器。 TUSB2046I和 TUSB2046B部分数据表相同。 似乎没有什么不同。 温度等级也相同。 但成本不同。 请澄清差异,以便与我们的要求核对。  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    TUSB4046I和TUSB2046BI功能等效(包括温度范围)

    此致,

    豪尔赫