This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:DS90UB953-Q1,处于断电状态的GPIO

Guru**** 2592310 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655826/ds90ub913a-q1-ds90ub953-q1-gpio-at-the-power-down-state

部件号:DS90UB913A-Q1

您好,

您能告诉我断电状态下的GPIO 913A/953 (PDB=Low)吗?
这 是Hi-Z还是未定义状态?

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    处于断电状态的GPIO将处于Hi-Z状态。  

    此致,

    查利蔡