This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 请求替代解决方案以替换STF202-22T1G

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: TPD2S017

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655555/asking-for-alt-solution-to-replace-stf202-22t1g

主题中讨论的其他部件:TPD2S017

大家好,
我们是否有替代解决方案来替换STF202-22T1G?


谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    我们的TPD2S017具有串行电阻隔离功能,可用于1.1 的2.0 和。 它可以通过11kV。

    此致,
    Cameron