This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HVDA553-Q1:与高温和低温下暗电流相关的问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HVDA553-Q1, HVDA551-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653985/hvda553-q1-questions-related-to-dark-current-in-high-and-low-temperature

部件号:HVDA553-Q1
主题中讨论的其它部件: HVDA551-Q1

工程师,您好

我的客户被问及HVDA553-Q1的高温和低温暗电流。

有关静态电流,请参阅数据表27第页。

但是,客户报告需要-40至85度的规格。

您是否有该规格?

如果您没有规范,您是否有datae2e.ti.com/.../hvda551_2D00_q1-dark-current.pdf 来证明数据表第27页的内容从-40度扩展到85度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Taemin,

    我无法验证HVDA55x设备是否显示与HVDA55x数据表中链接的HVDA54x勘误表中描述的相同泄漏行为。 为了能够确定,我们将在HVDA553设备上执行一些测量。 下周我们将向您提供我们的调查结果。

    此致,
    最大
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Max

    感谢你的帮助。
    我期待着得到良好的答复。

    谢谢!
    泰明
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Taemin,

    感谢您与我们联系。 我进行了测试设置以验证HVDA551-Q1的静态电流行为。

    工作台的设置如SLLZ073中所述。 热流在-40°C至85°C的温度范围内进行了温度扫描,对V_IO引脚施加了5 V和3 V的电压。 多个设备进行测试。

    µA未显示如上图所示的任何类似行为。静态电流低约6 µ A ... 10 µA。

    我希望这对您有所帮助,如果您需要其他信息,请告诉我!

    此致

    迪尔克