This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65HVD1781:A和B总线针脚之间的故障保护

Guru**** 2930930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65HVD1781

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655600/sn65hvd1781-fault-protection-between-a-and-b-bus-pins

部件号:SN65HVD1781

大家好,

我的客户对SN65HVD1781设备的故障保护功能有以下两个问题:

1) A和B总线引脚之间可施加的最大直流电压是多少,而不会损坏部件?

2)  A和B总线引脚之间可施加的最大交流电压是多少而不会损坏部件?

从我从数据表中可以看出,故障保护是针对一个总线引脚(A或B)和GND或VCC之间施加的电压,但没有提到针对引脚A和B之间直接施加的电压提供的保护  

谢谢!

此致,

Mo.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mo.,

    A和B之间的ABS最大电压差仍为70V,因为内部A和B共享相同的Vcc/接地。 我不太确定您所指的是哪种交流电状态。 但我认为您应该将A和B视为可靠性方面的A/B到Vcc/接地。 如果您有任何疑问,请告诉我。

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Hao:

    感谢您的澄清!

    巴西,
    Mo.