This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:重新启动ROM自动加载

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654871/ds90ub964-q1-restart-rom-auto-load

部件号:DS90UB964-Q1

[ DS90UB964-Q1 ] 重新启动ROM自动加载

您好,

0x01[2]的描述中提到了“Restart ROM Auto-load”的功能,但是没有其它有关“ROM”的描述?
请告诉我详细信息吗? 另外,客户执行重新启动ROM自动加载的情形是什么?



谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ken:
    这是数据表错误。 此处不应引用ROM。
    此位重新加载默认设置,包括模式和IDX值。



    此致,
    查利蔡
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Charley,

    感谢您的回复!
    我明白了。 我希望在下一次修订时能够收集到这些资料。

    谢谢!