This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TIR1000:是否兼容TIR1000 /支持电视遥控器(消费者IR协议)

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: TIR1000

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655440/tir1000-is-tir1000-compatible-support-for-tv-remote-consumer-ir-protocol

部件号:TIR1000

我的客户想要研究TIR1000以实现IR Blaster功能。

目前,他们的产品使用电视遥控器(消费类IR),而TIR1000表示仅兼容IrDA和HPSIR。

客户想知道TIR1000是否可用于消费类IR?

他们需要做什么,例如软件设置? 是否有其他建议/解决方案?

谢谢。

此致,

Wee Keat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wee Keat,

    "消费者IR"协议没有从我所看到的内容中标准化。  TIR1000是IR调制的物理层实现。  如果您使用TIR1000对信号进行编码和解码,并且为其提供TIR100数据表中列出的所需信号,则它可以与您所制定的任何协议配合使用。  数据格式由您决定。

    TIR1000没有“软件设置”。  您需要生成16倍波特率信号,然后生成Tx并侦听Rx。  接收器也需要知道波特率,并在那里有一个具有16x波特率信号的收发器。  这需要在系统级别完成。  这是一个非常简单的部分。  

    他们是否也创建了"接收人"?  他们试图控制的是什么。  无论它是什么,它都将具有您必须遵守的特定协议。  让我知道他们正在尝试 使用IR信号控制什么。  

    Francis Houde