This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3848万K:评估套件问题

Guru**** 2796425 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654189/dp83848k-eval-kit-questions

部件号:DP8.3848万K

客户正在使用DP8.3848万K-MAU-EK评估板,并且在通过MDIO接口与设备通信时遇到问题。  

我们注意到用户指南在使用设置部分中提到了不存在的组件,如下所示。  注意参考来自MII连接器和R32的3.3V电压。  评估板不通过MII连接器提供VCC,并且没有R32。  假设必须由J10输入提供3.3V电压,这些注释是错误。 请确认。   

EK配置中是否还有其他可能影响MDIO通信的内容?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Mark,您好!

    您是否拥有客户所拥有的主板的图片? 我觉得主板有几个版本,MII连接器现在已经过时了。

    客户如何使用EVM? 它是否位于连接到J10的3.3V工作台上?

    MDIO和MDC电线连接到EVM的位置是什么?

    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Rob,您好!
    客户告知自己搞错了。 他们的插针束带选项不正确。
    我没有确认他们拥有哪种PCB,但他们仅在几周前收到了PCB,因此应该与TI eStore中当前提供的PCB相同。
    我们可以关闭此帖子。