This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6.5986万:全功能DRD/DRP C型端口,带DP,用于SoC,带USB 3.0 和MIPI DSI

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS460, SN65DSI86

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655367/tps65986-full-featured-drd-drp-type-c-port-with-dp-for-soc-with-usb-3-0-and-mipi-dsi

部件号:TPS6.5986万

我是USB Type-C的新用户,尝试为设备实施全功能C型端口,该设备具有带有USB 3.0 OTG和MIPI-DSI的SoC (最多2个端口,每个4个通道)和12V-20V套管插孔,用于供电。 设备最大功率为25瓦。

我们支持以下内容:

数据:双重角色+ DP备用模式

- AS DFP:支持USB3,USB3 + 2通道DP,USB2 + 4通道DP。 在此模式下,用户将C型底座连接到我们的端口,这将显示键盘,鼠标等的USB 3.0 端口以及用于显示的HDMI端口。

-作为UFP:支持USB3超高速。 在此模式下,我们的设备将连接到笔记本电脑或台式机,并显示为硬盘(mass _storage)。

功率:

-作为电源:当12V电源连接到套管插孔时,为C型端口提供高达5V@2A的电压,当DFP时,该端口将用于为C型坞站供电

-作为接收器:广告需要20V@1.25A或其他组合,它们的加电功率高达25W (我需要对此进行更多研究),如果可从连接的主机或C型电源获得,则使用这些组合为设备供电, 无需将外部电源连接到料筒插孔。

我有几个问题:

1)迄今为止,这似乎可以与TPS6.5986万 + HD3SS460 + SN65DSI86组合使用。 还有更好的选择吗?

2)我们的SoC具有一个ID引脚,用于其3.0 的OTG端口。 我们如何将其连接到上述IC?

3)我们的SoC启动并激活其3.0 OTG端口大约需要10秒钟。 在这种情况下,总线供电设备的想法是否合理? 如果主机计算机看到连接了新设备并有协商能力等,但10秒后才会进行计数,那么主机计算机是否会感到不安?

4) SN65DSI86从技术上讲适用于eDP,使用它来处理DP有什么问题? 还有其他选择吗?

非常感谢!

Merc

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Merc,您好!

    只要涉及PD,TPS6.5986万 + HD3SS460是一个很好的选择。

    对于您的其他疑问,我将把这些问题分配给相应的专家。

    谢谢!
    拉胡尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    非常感谢,Rahul!