This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS280BR810:DS280BR810 PCS最大损耗和电缆类型损耗参数

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: DS280BR810, DS280DF810

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655497/ds280br810-ds280br810-pcs-max-loss-and-cable-type-loss-parameter

部件号:DS280BR810
主题中讨论的其他部件: DS280DF810

我们的用户需要跟踪 100G应用的DS280BR810详细参数

有些问题需要解决

1,部件输入/输出可以捕获或应用的PCB损耗水平

2,我们在 板上使用8件DS280BR810,我们能否将 "CAL_CLK_OUT(PIN.E15)"连接到下一部件CAL_CLK_In?

3,部件在PCB和电缆上的支持时间长度,该参数更影响PCB设计和电缆选择。谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    1. DS280BR810可将普通ASIC -- ASIC传输接收能力提高15 dB @ 12.5 GHz

    2.是CAL_CLK_OUT 可连接到CAL_CLK_In。   DS280BR810不使用这些引脚,但如果信道上需要额外补偿,此连接可能允许使用DS280DF810 Retimer。

    3. PCB或电缆结构中有许多衰减变量。  通常,电缆的每单位长度衰减较低。  要使用线性均衡器最大化信道扩展,需要小心控制串扰级别,以保持信号眼睛打开。   

    此致,