This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DP8.3867万IS:DP8.3867万IS

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655484/dp83867is-dp83867is

部件号:DP8.3867万IS

尊敬的团队:

在我们的定制板中,我们已在RGMII模式下配置了DP8.3867万IS。
观察:
我们已经进行了以下分析:
GTX Clk-5MHz
Rx_Clk-2.5MHz
MDC_Clk-1.34MHz

RX_D0和RX_D2引脚-根据模式配置获得预期电压(在确认重置时)。

问题是我们能够检测PHY,但链路未启动。根据数据表,在电源初始化期间,DP8.3867万IS读取带式配置。这些值可在寄存器0x006E (带式_STS1)和寄存器0x006F (带式_STS2)中找到。 当我们尝试读取上面提到的0X006E寄存器时,总是返回值0x0。此寄存器不反映带式配置。

请帮助我解决上述问题。

此致,

Hemantha Kumara N K.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hemantha,您好!

    读取寄存器0x6E和0x6f将需要扩展寄存器空间访问。 您的应用程序中是否实施了该操作?
    不正确的捆绑也可能导致PHY获取不正确的ID。 您能否读取寄存器0x00和0x01? 您看到了什么价值?

    此致,
    Aniruddha