This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90CF383B:数据表问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90CF383B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654113/ds90cf383b-datasheet-questions

部件号:DS90CF383B

尊敬的团队:

请帮助您回答以下有关DS90CF383B和DS90C385的问题。

1.除了Txout3之外,我们的面板仅支持Txout0到Txout2。 DS90CF383B和DS90C385能否正常工作?  

我们是否需要修改软件的RGB引脚定义?

2. DS90CF383F和DS90C385是否支持XGA (1024x768)和WSXGA (1024x600)?

谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Jim:

    1.除了Txout3之外,我们的面板仅支持Txout0到Txout2。 DS90CF383B和DS90C385能否正常工作?
    如果只有3个LVDS输出通道,则会丢失2位R,G,B。 您应该在下一个有效载荷中组成这些位。

    2. DS90CF383F和DS90C385是否支持XGA (1024x768)和WSXGA (1024x600)?
    它取决于您的RGB数据速率。 例如,如果是60FPS,像素速率为1024x768x60=47MHz (不考虑空白像素)< 65MHz。 所以它会起作用。

    此致,
    Cera