This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] THVD1500:ESD保护问题

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: THVD1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655302/thvd1500-esd-protection-issue

部件号:THVD1500

各位 专家:  

       我有一个关于THVD1500 ESD保护的问题, 正如数据表中的规格说明,Vesd的值是相对于接地的电压(共模),根据此规格, 也许我们不需要在A,B端子和接地之间添加外部TVS二极管。  

       但是,我不知道A,B端子之间的ESD强度值,所以我无法判断是否需要在A,B端子之间添加TVS二极管。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,
    发生ESD事件时,需要消耗积聚的电量。 它通常会找到最导电的路径到达地面。 因此,可以在A/B和接地之间添加外部TVS二极管,以帮助释放电流。 通常,A和B之间的阻抗不低(与A/B接地相比),这在ESD事件期间不太重要。 如果您有其他问题,请告诉我。
    此致,
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hao L:

    感谢您的回复,客户正在考虑是否在A/B之间添加TVS二极管,如果A/B与接地之间的阻抗低于A/B之间的阻抗,是否也可以将部分ESD能量通过A/B? 如果不是,我认为他们不必在A/B之间添加电视
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jason,
    我会说只有很少的能量会通过A到B。我同意在A/B之间添加电视并不重要
    此致,