This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TUSB320HI:I2C SDA,CLK用作GPIO

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: TUSB320HI

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655496/linux-tusb320hi-i2c-sda-clk-using-as-gpio

部件号:TUSB320HI

工具/软件:Linux

我们希望在 运行时禁用I2C适配器,实际上我们希望使用SDA引脚和CLK引脚作为GPIO,因为我们的设备用户有时可能不使用i2c,而是让它们配置为GPIO。 但当我尝试从处理器导出此PIN (SDA,CLK),PCI0,PCI1时,它总是处于忙碌状态。 所以我们如何配置它,我在文档中没有得到足够的信息。 请问有人帮我解决这个问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Gopi:

    不能将SDA和SCL引脚用作GPIO。 基本上,当器件在GPIO模式下配置时,两个引脚都被配置为输出,以根据TUSB320HI的状态机进行C型电流模式通信。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队