This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLK1.0022万:HDMI光纤

Guru**** 2782625 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655203/tlk10022-hdmi-fiber

部件号:TLK1.0022万
主题中讨论的其他部件: CDCE6.2005万TLK1.0232万

您好,先生  

我们希望将HDMI设计为SFP+,将SFP+设计为HDMI  

1.我可以知道TLK1.0022万支持此应用程序吗?

2.以下结构同时具有CDCE6.2005万连接TX和RX? 如果用于HDMI,我可以知道CDCE6.2005万是必要的吗?

谢谢  

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萧如文:

    1. TLK1.0022万支持此应用,能够将4个同步HD-SDI源聚合到一个高速链路中。
    2.上面的方框图是指4个源独立的显示端口的视频聚合,因此需要时钟发生器和抖动消除器。 否则,对于HS-SDI,不需要此时钟发生器,尽管需要同步数据输入,但这可以通过脉冲发生器,SDI帧调节器缓冲器等实现。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Luis

    我可以知道HD-SDI和HDMI是相同的视频信号吗??
    所以,如果我使用TLK1.0232万作为HDMI,我可以不使用时钟生成器来作为HDMI吗?

    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    萧如文:

    很抱歉混淆了。 HD-SDI与HDMI不同,第一个需要时钟发生器和抖动消除器,因为通道是同步的,否则HDMI需要外部REFCLK才能同步。
    请查看以下应用说明:

    www.ti.com/.../slla346.pdf
    www.ti.com/.../slla350.pdf

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队