This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] HD3SS3220:引脚输出- TX / RX对上的信息冲突

Guru**** 2476245 points
Other Parts Discussed in Thread: HD3SS3220

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655384/hd3ss3220-pinout---conflicting-information-on-tx-rx-pairs

部件号:HD3SS3220

您好-

 我们在主板上使用HD3SS3220。  我们遵循了论坛上的设计清单

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/574843?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HD3SS3220</s>57.4843万 3220

 项目 9:TX1P连接到C型插座针脚A2 (TX1P)

数据表(http://www.ti.com/product/HD3SS3220/datasheet) 

https://e2e.ti.com/support/interface/usb/f/1008/t/575814?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=HD3SS3220</s>57.5814万 3220

有一个非常不同的引脚。  在上述参考设计中,C型插座引脚A2 (TX1P)(netname CTX1P)连接到HD3SS3220上的引脚14 (RX1N)。


主机端也是如此。


我意识到,根据USB规范,设备必须检测并纠正P/N极性,但TX / RX引脚也应该可插拔

数据表将所有这些信号作为I/O列出,因此方向不明确。


请说明哪种设计是正确的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Joseph:

    我明白了你的观点。 TX/RX引脚指定为I/O,因为HD3SS3220是无源开关,因此根据设计,这些引脚可用作输出或输入,以改进布局跟踪。

    此致,
    Luis Omar Moran
    高速接口
    SWAT团队
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的再次光临。 这很有帮助