This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB947-Q1:如何将LVDS输入格式设置为RGB565

Guru**** 2595770 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654806/ds90ub947-q1-how-to-set-the-lvds-input-format-to-rgb565

部件号:DS90UB947-Q1

大家好

根据DS90UB947的数据表,它只 接受具有2种不同映射方案的24位颜色(8位RGB)。

在我们的 (4个数据通道) RGB565->DS90UB947->DS90UB940->MIPI CSI UYVY情况下,我应该如何配置 DS90UB947?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Angus,
    UB947支持基于d/s的RGB18或RGB24

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Angus,

    947的输入和输出是OpenLDI,根据OLDI标准(请参阅 :inova-semiconductors.de/.../openldi.pdf),它不支持RGB565像素格式。 如果要使用RGB565,应将数据重新格式化为RGB888格式。 因为940是HDMI输入,根据HDMI标准,它仅支持RGB444和RGB888。

    此致,
    Cera
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    顺便说一下,940仅支持HDMI输入格式? 但根据D/s页65 CICFG1寄存器配置,它支持以下输入格式:
    使用HDMI术语对输入数据格式进行编程
    00:RGB444
    01:YUV422
    10:YUV444
    11:RAW
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Angus,

    很抱歉混淆。 我的意思是HDMI术语中的数据格式,如数据表所述。

    此致,

    Cera