This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB8044:2802端口3.1 集线器设计

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB8041A, TUSB8020B, TUSB8044, TUSB8042, TUSB8043

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655419/tusb8044-2port-usb3-1-hub-design

部件号:TUSB8044
主题中讨论的其他部件:TUSB8020B,TUSB8041A TUSB8042TUSB8043

您好~ TI专家

我想设计3.1 端口集线器模块。

但我找不到解决方案,只有3.0 端口(TUSB8020B)或4802端口3.1 (TUSB8044)。

请告诉我如何设计2port 3.1 的集 线器。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mason:

    我们目前没有只有两个端口的USB 3.1 集线器;尽管您可以使用TUSB8041A,TUSB8042,TUSB8043或TUSB8044,并将未使用的端口保留在浮动状态。 如果您愿意在系统上获得USB合规性徽标,则还必须使用外部EEPROM或SMBus主控在设备上报告/配置未使用的端口。

    请注意,尽管TUSB8041A,TUSB8042,TUSB8043和TUSB8044是USB 3.1 集线器,但它们只能支持USB SS Gen 1 (5Gbps)

    此致,
    豪尔赫。