This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN65MLVD205A:最高结温

Guru**** 2866460 points

Other Parts Discussed in Thread: SN65MLVD205A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655427/sn65mlvd205a-maximum-junction-temperature

部件号:SN65MLVD205A

您好,支持团队,

请教我SN65MLVD205A的最大结温(Tjmax)。
一般而言,Tjmax是否可视为与存储温度的最大值Tstg相同?

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

    最高结温低于存储温度。  您可以使用125C作为绝对 最大值。  但是,实际上,由于功耗相当低,设备接点应保持在该数字以下。  

    例如:

    TA = 85C (最坏情况)

    功耗= 94mW (最坏情况)

    TJA = 78.9 摄氏度/瓦特

    最坏情况Tj = 85C + 78.9 x 0.094 = 92.41 C

    此致,