This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC5350:UCC5350的应用问题使两个IGBT并行运行

Guru**** 2594370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655308/ucc5350-the-application-issue-of-the-ucc5350-drive-the-two-igbts-in-parallel

部件号:UCC5350

各位专家:  

       我想使用UCC5350M为PFC应用并行驱动两个IGBT,问题是如果我使用钳位功能,两个IGBT的闸门将连接在一起,而rg电阻器也应该并行,这样可以吗?  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jason:  

    我是负责此设备的应用工程师。 您能给我发送一个这方面的示意图吗? 此外,我还想知道IGBT的零件号,系统的额定功率,以及通过IGBT的电流。

    此致,
    Mateo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好,Mateo:

           我将通过电子邮件与您讨论,因为某些文档可能与机密相关。