This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB964-Q1:FPDLink同轴电缆要求

Guru**** 2475755 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655205/ds90ub964-q1-fpdlink-coax-cable-requirement

部件号:DS90UB964-Q1

我的客户想要检查, 我们是否对FPDLink同轴电缆参数有特定要求? 例如,带宽(6GHz或更高至15GHz)...

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是问UB964还是UB960? 如果是UB960,请参阅UB954 d/s表223中的电缆要求,例如Dacar462。

    此致,
    Steven
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    这是UB960。 UB953 D/S的表223仅是PCB的特性。 我的客户想知道如何选择同轴电缆,关键参数是什么。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    包括PCB和PoC,包括电缆损耗。

    此致,
    Steevn