This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN75DP130:双电源版本的通电顺序。

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655294/sn75dp130-power-up-sequence-for-dual-supply-version

部件号:SN75DP130

大家好,

请允许我说明SN75DP130DS的开机顺序。

我为SN75DP130DS开机序列找到以下POST。

https://e2e.ti.com/support/interface/digital_interface/f/130/t/60.8397万?tisearch=e2e-sitesearch&keymatch=SN75DP130

但是,数据表指出Vddd必须在Vcc之前斜升。

哪一项是正确的??

如果仅要求RSTN,请删除描述Vddd和Vcc序列的语句。

此致,

KAWAI

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kawai,

    感谢您的观察,我们将尽快编辑数据表,因为Vddd和Vcc时间在两者之间并不重要,这是正确的。 最重要的时间是RSTN。

    此致
    弗朗西斯科
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Francisco-San,

    我理解。
    感谢您的快速响应。
    我们期待看到数据表的更新。

    此致,
    KAWAI