This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB913A-Q1:FPDLink PoC电源

Guru**** 2595280 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655043/ds90ub913a-q1-fpdlink-poc-power

部件号:DS90UB913A-Q1

PoC可以提供的最大功率是多少(我们推荐)? 我知道PoC的功率基本上取决于外部电源,电感器和电缆。 但是,客户担心PoC功率太大,会影响FPDLink EMI性能(或其他?)。 因此,客户希望我们可以提供推荐的最大功率作为参考。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Garrick

    通常建议使用<300mA电流。 正如您所说,由于电流较低  ,您可以获得更好的EMI。此外,某些组件,例如100uH电感器,不支持高额定电流。

    此致,

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Steven,

    谢谢。 那么,PoC的建议最大直流电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    最好使用9V。

    此致,
    Steven