This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:如何将DS90UB925Q-Q1的FPD-Link III输出转换为MIPI-CSI2?

Guru**** 2595770 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1, DS90UB940-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654412/ds90ub925q-q1-how-to-convert-fpd-link-iii-output-of-ds90ub925q-q1-to-mipi-csi2

部件号:DS90UB925Q-Q1
主题中讨论的其他部件: DS90UB940-Q1

大家好,

在我的设计中,我使用 DS90UB925Q-Q1将传感器的输出(12位DVP (数字视频并行) 接口)转换为 FPD-Link III接口,现在我迫切需要找到一种方法  将  FPD-Link III接口转换为MIPI-CSI2。

我搜索TI产品,发现 DS90UB940-Q1是 FPD-Link III至CSI-2解串器,并向后兼容DS90UB925/925AQ-Q1。 你能给我一些建议吗:

1.在我的应用程序中,  是否可以将DS90UB940-Q1用作 DS90UB925Q-Q1的反序列化器?

2.是否有任何其它TI桥接芯片可以直接将12位DVP接口转换为MIPI-CSI2?

感谢您的反馈。

此致

Leo

 

可行