This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB960-Q1:我想知道DS90UB964和DS90UB960之间的区别

Guru**** 2476715 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654703/ds90ub960-q1-i-want-to-know-the-difference-between-ds90ub964-and-ds90ub960

部件号:DS90UB960-Q1

  尊敬的所有人:

    我想用DS90UB960,但它不能发行。 除了分辨率外,它是否与DS90UB964相同? 如果DS90UB964 已释放,我们是否可以使用DS90UB960来替换它? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    DS90UB960通常支持2MP+分辨率,而964的分辨率为1080p/60fps成像仪,1MP+和720p/60fps或1080p/30fps成像仪。 另外,960还支持同步时钟模式(与953一起使用时),并提供一些与964相比的高级诊断功能。

    有关960的其它信息,请与当地的TI销售/现场代表联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 帕拉尼阿潘:

        感谢您的支持! 我对DS90UB960有疑问。

       如果 我们使用DS90UB953,我们需要使用DS90UB960作为DES集线器?   DS90UB964不支持DS90UB953? 仅支持DS90UB913A/933?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
    953串行器可以在具有并行输出的向后兼容模式下与914A和934解串器配合使用,但对于CSI-2模式,您需要将960与953一起使用。 964版本仅支持913A/933序列化器。

    如前所述,960具有一些附加功能,例如与953一起使用时的同步时钟模式。