This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90UB925Q-Q1:菊花链式FPD III链路流

Guru**** 2476715 points
Other Parts Discussed in Thread: DS90UB925Q-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/653506/ds90ub925q-q1-daisy-chain-fpd-iii-link-stream

部件号:DS90UB925Q-Q1

我有一款使用FPD LINK III的产品,该产品使用SerDer对(DS90UB925Q/DS90UB926Q)将视频流传输到多个显示设备(当前为8个屏幕)。 我希望能够通过多路复用流(TDM)将不同的流发送到每个显示设备。

我对这对搭档有一些疑问:

  1. 是否可以在不添加中继器节点的情况下以菊花链方式连接FPD流? 我在数据表中找不到任何关于菊花链的信息。
  2. 如果我们可以菊花链式连接:
    1. 是否有方法选择要使用哪个反序列化程序(例如,通过反序列化程序ID)?
    2. 允许的链级别有多少?
  3. 如果无法以菊花链方式连接或链的数量有限制,您能否建议如何实现此配置?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hisham:

    DS90UB925Q/DS90UB926Q设备无法实现菊花链式拓扑。 中继器节点需要能够从单个视频源访问多个显示器。 DS90UB925Q和DS90UB926Q数据表都详细讨论了中继器应用。

    此致,
    达沃尔
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Davor:

    非常感谢您的回答,我将使用您推荐的中继器配置。 但是,我有一些问题:
    1)除了展开到另一个串行器以扩展信号之外,是否可以在反序列化器之后直接添加显示设备?
    2)如果我不使用向后通道,您建议使用DS90UB925Q-Q1还是使用其它芯片?
    3)它们的串行器是否与DS90UB925Q类似,但具有2个输入通道?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Hisham:

    1.解串器上的LVCMOS驱动器最多可以驱动三个LVCMOS接收器。 这些LVCMOS接收器可能是来自串行器和显示屏的接收器的混合。
    2.是的。
    3.不

    此致,
    达沃尔