This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Solar Magic SM4555-C互联网网关

Guru**** 2595800 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655361/solar-magic-sm4555-c-internet-gateway

很抱歉,我不知道在哪里发布此问题。  

我有一 个较旧的SM4555-C互联网网关(Solar Magic,正式归National Semiconductor所有) ,我被告知TI于2011年收购了该部门。  

我正在尝试查找任何有关熔毁/幽灵硬件CPU缺陷和可能修补此设备的信息。  任何帮助都是非常好的。  

谢谢!

Shane B.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shane,您好!

    硬件CPU问题不在本论坛的讨论范围内。 这看起来像一个较旧的系统,您知道系统中使用的处理器部件号吗? 我建议您在处理器论坛上发帖,以查看是否有任何可用信息。

    此致,
    Aniruddha
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shane,您好!

     SolarMagic Gateway似乎不是National收购的一部分,只有SolarMagic光伏集成电路。  SM455-C Internet网关似乎 是由ABB Aurora生产的: www.solaris-shop.com/compare/573/574/2737/2738 。2738。  

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你说这很有趣,因为我先联系了他们,LOL。 感谢您提供信息。