This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Linux/TCA9544A:用于TCA9544的Linux设备驱动程序

Guru**** 2925890 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655226/linux-tca9544a-linux-device-driver-for-tca9544

部件号:TCA9544A

工具/软件:Linux

您好,

是否有适用于TCA9544的Linux设备驱动程序?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Sudhathiradasan,

    遗憾的是,TI不为我们的I2C器件提供软件/驱动程序/代码。 但是,此设备是针对我们竞争对手的PCA9544设备而制造的。 我相信支持PCA9544的驱动程序也适用于我们的设备。 我唯一要仔细检查的是地址PIN。

    前几个链接应该是您可以查看的位置:

    我希望这能有所帮助!

    -Bobby