This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS100DF410的地址引脚(EEPROM)设置

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: DS100DF410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655073/address-pin-eeprom-setting-for-ds100df410

主题中讨论的其他部件:DS100DF410

大家好

请参阅数据表(www.ti.com/.../snls399b.pdf)中的图5,
EEPROM的A1和A2是浮动的,
但看着Snla245 (www.tij.co.jp/.../snla245.pdf),A0和A1是浮动的。

哪一项是正确的?

顺便说一下,评估板似乎是根据Snla245设计的。

此致,
蜂蜜

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Honma-san,

    浮动A0,A1或A2的选择取决于EEPROM的大小以及这些引脚上的电压是否用于对EEPROM进行寻址。 DS100DF410数据表(图5)和SNLA245表5,6均有效。

    请查看表5和表6中的详细信息,以查看您选择的EEPROM的EEPROM设备寻址是通过A0-A2上的引脚逻辑设置的,还是使用了设备寻呼。 如果使用设备寻呼(P0-P2而不是A0-A2)设置地址位[3:1],则相应的A0-A2引脚被忽略,可被视为无连接,允许您将引脚保持浮动或低接至GND,因为它们将默认为逻辑“0”。

    为了简单起见,我建议始终将A0-A2引脚连接到GND。 这样,如果您选择使用较小的EEPROM大小(例如,2K大小),则7位EEPROM设备地址为0x50,因为A0-A2与GND相连。 如果选择使用较大的EEPROM大小(例如,16K),则7位EEPROM设备地址仍默认为0x50,但由于使用位[3:1]进行页面寻址,因此应用到A0-A2针脚的实际电压将被忽略。

    您计划使用哪种EEPROM?

    谢谢!

    Michael