This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TCA9548A:请求TCA9548A I2C时钟下降波形

Guru**** 2595805 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655120/tca9548a-asking-for-the-tca9548a-i2c-clock-falling-waveform

部件号:TCA9548A

大家好,

客户发现I2C时钟故障波形 是非单声波形。

您是否担心此波形?

谢谢!

SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿,SHH,

    1)这些碰撞让我想起了线路上的噪音,并且对我来说是周期性的。 客户是否能够确认接地连接良好且其示波器探针良好? 如果电感器(电机或机械继电器)以高频率打开和关闭,则可能会导致接地略微跳动并导致峰值。

    2)测试环境也可能是一个问题,SCL/SDA管路可能通过空气接收EMI。 我还看到了电源在60 Hz~120Hz范围内传输EMI,有时谐波也会耦合到信号上。 您可能需要尝试将设备从任何实验室PSU拉出,然后关闭环绕PSU。

    3)您可能希望让他们观看Vcc,看看当您在SDA/SCL下拉过程中看到这些小碰撞时,它是否会反弹。 如果是这种情况,则在Vcc上添加更多电容可能会有所帮助。

    4)将其连接到频谱分析仪可能会告诉我们这些峰值发生的频率。 如果频率高于时钟频率,我们始终可以对其进行过滤。

    此简短的pdf段落也可能引起兴趣:

    此外,使用小型系列电阻器可以帮助抑制这些峰值。

    最后,如果SDA/SCL总线上添加小电容,如果他们有这样做的空间,可能有助于消除这种情况。 这不是一个正常的建议,但如果纹波不良,这将会有所帮助。


    如果设备工作正常,我看不到任何即时问题。 输出/输入是FET的漏极/源引脚,因此这些小波纹不会损坏FET。

    如果您遇到任何问题,请告诉我们。

    谢谢!
    -Bobby