This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB9261:USB 2.0 至SATA

Guru**** 2592500 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB9261

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/655239/tusb9261-usb-2-0-to-sata

部件号:TUSB9261

是否可以使用TUSB9261进行USB 2.0 到SATA的转换?
我在数据表中没有找到此信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Aleksandr:

    可以,您可以将TUSB9261用作2.0 到SATA,只需保持SS线路的浮动状态,而只需从TUSB9261连接USB2线路。

    此致,
    Roberto