This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DS90LV001:我可以用作M-LVDS驱动程序

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: DS90LV001, DS91D176

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/interface-group/interface/f/interface-forum/654674/ds90lv001-can-i-use-as-m-lvds-driver

部件号:DS90LV001
主题中讨论的其他部件: DS91D176

您好,支持团队,

我有关于DS90LV001的问题。

[问题]
- DS90LV001可用作M-LVDS的驱动程序?

我认为,在门槛方面没有问题。
Ω,我认为有人担心DS90LV001能否驱动端接电阻(50 μ L)的负载。
请告诉我DS90LV001是否可用作M-LVDS的驱动程序。

此致,
Tachibana先生

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Tachibana先生,您好!

    DS90LV001可驱动50欧姆端接,但输出电压将非常低(< 250 mV)。  我建议使用DS91D176或类似设备。

    此致,

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 ,Lee-san,

    感谢您的建议和建议。
    他们对我很有帮助,我将提及他们。

    此致,
    Tachibana先生